This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:PWM 支持的最大频率是多少

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/772146/drv8844-what-is-the-max-frequency-supported-of-pwm

器件型号:DRV8844

您好!

DRV8844是否支持200kHz 频率? 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小威

    频率为1.200kHz、周期时间约为5us。 数据表开关特性表1显示了最大输出上升时间、下降时间约为150ns。 在规格表中、我们可以发现输出死区时间大约为90ns。 通过比较5000ns 的周期时间、可以管理150ns 的上升/下降时间和死区时间、控制器可以发送200kHz 信号并获得200kHz 输出。
    2.在该200kHz 输出下、电感器电流是否稳定? 我们需要进行验证。 基本而言、电感器电流上升值应等于一个周期内的下降值。 因此、向上驱动 Ton * Von 应等于向下驱动 Toff * voff。 请检查最小脉冲宽度;输入电压和工作模式(Toff 和 voff)以确保在一个周期 TON*VON= Toff *voff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    感谢您的反馈、您认为这不是问题、 这不是200kHz 输出上的电感负载。