This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用一个提供64个输出阵列的驱动器、其中每个输出都能够提供最大400mA、40V 的电流

Guru**** 1158760 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPS4H000-Q1, CD4066B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/759695/suggest-a-driver-which-provides-an-array-of-64-outputs-in-which-each-capable-to-deliver-max-of-400ma-40v

主题中讨论的其他器件:ULN2003ATPS4H000-Q1CD4066B

您好!

我们需要设计一个具有64个输出通道的打印头驱动器、其中每个通道的最大拉电流为400mA、40V。 我们的计划是在 FPGA 中实现移位寄存器和锁存器等数字逻辑、并设计需要 大量 MOSFET 逆变器配置的64个输出通道。 现在、我们正在寻找针对64个输出通道的芯片解决方案。 所连接 的是单输出通道电路、可提供200-400mA、VH -40V 电压、必须针对其他63输出通道重新生成该电压。 请建议...  

谢谢、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Esakkimuthu、  

    感谢您与 E2E 联系!

    从开关角度来看、最接近的等效电压是 ULN2003A (7通道)或 ULN2803A (8通道)。 这两款器件都是低侧驱动器、可处理40V、400mA 电流。 器件是否需要满足任何其他要求?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    非常感谢您...是否有任何解决方案在芯片内部使用 MOSFET 代替晶体管、FPGA 和驱动器之间的串行接口来判断哪个通道会产生高电平和低电平?

    P.S:我的第一个帖子的对齐已更改。 我已经更正了。  

    谢谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,  

    对于40V @ 400mA、我们拥有的最佳解决方案是 TPS4H000-Q1。 我们的解决方案目前没有一个具有串行接口、但每个通道都有一个用于开启/关闭通道的使能引脚以及用于诊断和电流感应的其他引脚。  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    谢谢。 我们需要 L2293Q 4通道推挽驱动器等驱动程序。 尽管 它没有串行接口、但我们可以继续使用它。

    问题1:您是否有 通道数量更多的类似解决方案?

    如所附图所示、右侧是双传输门、左侧是推挽配置中的4模拟开关、可使用 L2293Q 等解决方案。

    Q2:您是否有用于传输门的任何芯片解决方案?

    请建议...

    谢谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    遗憾的是、从外设驱动程序方面来看、我们没有任何类似 L2293Q 的东西可以用作传输门。 与 CD4066B 类似的器件是否起作用?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    谢谢。 我们可以在 应用中使用某种 C4066B。 使用 C4066B 时 ,它具有3V 至20V 的低开关电压范围和低 开关电流(开关上的最大电流),可能不超过10mA。 我们的应用要求 高达 50V 的开关电压范围和高达 500mA 的开关电流(开关上的最大电流)...是否有任何解决方案? 请建议...

    谢谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    我正在与我们的标准逻辑团队的一名成员交流、以评论我们是否有另一个 C4066B 替代产品。

    谢谢、

    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Arthur 和 Muthu、
    不是、没有任何专为500mA/50V 工作电压设计的逻辑系列。 逻辑器件通常在32mA/5V 以下运行、唯一的例外是支持~1mA/18V 的 CD4k 系列。 您将需要外部驱动器、例如 ULN2003A 或单独的功率 MOSFET。