请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3245Q-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8305、 DRV8305-Q1
我正在为 Hitachi AMS 设计 EPS ECU 电路。
现在、我想知道 DRV3245和 DRV8305。
DRV3245和 DRV8305的性能似乎非常相似。
但 DRV3245 (3.93$/1000件) 比 DRV8305 (2.65$/1000件)贵。
您能告诉我它们之间有什么区别吗?
造成价格差异的主要原因是什么?
我需要为我们的电路确定斜线产品。
非常感谢。