请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV110 您好,团队
我使用 DRV110进行继电器控制。 当 IPEAK=4A、IHOLD=1A 时、 将感应电阻设置为0.1欧姆、因此 Rpeak=150k。 Rhold=100k。
fpwm=25kHz、在我进行测试时、负载电流的频率为6kHz、具有一些可闻噪声。
问题: 是否有任何建议提高负载频率以消除噪声? (我尝试使用0.2欧姆感应电阻器、差别不大)
最佳耳麦、
基因