请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 主题中讨论的其他器件:CSD18531Q5A
您好!
我对如何计算 EVM 上的 IDRIVE 有疑问。
在已安装的 FET (CSD18531Q5A)的数据表中、栅极电荷指定为18nC、上升时间指定为7.8ns。
使用数据表中描述的计算公式(IDRIVE > Q / RT)进行计算将导致 IDRIVE > 2.3A。
也许我认为上升时间不合适,我认为我们应该设定更长的时间。
尽管数据表中介绍了"所需的上升时间"、但我们应该如何设置上升时间?
此致、
嗯