This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:栅极和源极波形

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166204/drv8718-q1-gate-and-source-waveform

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家、

我测试 DRV8718-Q1 EVM 并测试栅极电压和源极电压。 该器件原理图如下所示。 我换了不同的 Idrv、并从获得了不同的波形。 所有测试均无负载

1.我将 IDVR=62mA。 黄色线是栅极电压(GH1) 、蓝色线是高侧(OUT1)的源极电压。 实际上、我看不到米勒平坦区。 我们不经常捕获它是正常的吗? 此外、上升波形和下降波形也不同。 对于下降波形、有一个平台、但 OUT 电压保持不变。 这是米勒平坦吗?

然后、我将 IDRV 更改为 0.5mA。 测试波形如下所示。 上升部分和下降部分的趋势并不相同。 并且该平台的寿命要长得多。 请帮您解释一下。 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    感谢 您的提问。  

    您的波形看起来正常。 对于64mA、驱动电流非常强。 当电流降至0.5mA 时、您会看到与数据表类似的波形。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    感谢您的回复! 对于上面的测试波形、我有几个困惑:

    1、无论在 Strong Idrv 还是 weak Idrv 下、上升沿和下降沿都与您显示的不同。 可能的原因是什么?

    2.栅极下降沿的平坦部分是米勒平坦吗? 如果是、那么为什么输出电压仍然是平坦的、而不是下降? 如果没有、那么它是什么、为什么会这样发生?  

    我正在向客户推广 DRV8718-Q1、客户将使用 EVM 向他们演示。 请提供帮助! 谢谢。

    BR、

    ElecCheng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    1.2. 由于 FET 的特性或电机电流行为、它不能对称。 如果断开电机连接而没有负载、则可能会出现不同的波形。

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    [引用 userid="496843" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166204/drv8718-q1-gate-and-source-waveform "]所有测试均未加载

    上面的波形都是空载的。 请帮您解释上面列出的问题吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    如果您可以对 GH1 (GH1和 SH1之间)使用差分探头或使用数学函数(GH1 - SH1)、则可以更轻松地进行分析。 您还可以添加 GL1信号吗? 我认为在上升沿存在可见的米勒平坦区、因为 GH1信号会导致 HS MOSFET 的 VDS 电压变化。 我认为在下降沿没有米勒平坦区、因为 GH1信号不会导致 HS MOSFET 的 VDS 电压变化、我想它是由 LS MOSFET 在死区时间后引起的。

    如果您可以拍摄(GH1-SH1)、SH1和 GL1信号、则有助于了解该半桥中正在发生的情况、但我认为上面的所有图片看起来都不错。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Elec、

    我想 Morita-San 是说、对称性的缺乏是 FET 的内部特性造成的。  它不应在上升和下降波形上完全对称或完全相同。  上面的波形看起来没有问题。  

    此致、

    Jacob