This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS-EVM GHB 问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158240/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-ghb-issue

器件型号:DRV8353RS-EVM

你(们)好

我们使用测试工具测试了连接到24V、大约200W 电机的 DRV8353RS-EVM、以使电机旋转、但在调整参数后、电机不会平稳运行、
下图是所拆下电机的输出信号、按下 START 按钮几秒钟后的输出波形、我认为 GHB 输出有故障、
其中、CH1是 GHB 接地的电压、CH3是 GHA 接地的电压、CH2/CH4是 MOTB/MOTA 的电压、
移除 Q6后、GHB 和 SHB 的内部电阻约为54Ω Ω、这显然太小。 应是被阻止的 DRV8353RSRGZR (故障指示灯亮起)


2.为什么会发生 DRV8353RS - GHB 故障、但不会发生 MOSFET、如何避免类似情况? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyco、

    我的目标是在本周结束前提供反馈。  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyco、

    感谢您的耐心等待。

     

    我想澄清几点。 您是否从 SPI 寄存器中读取了所有故障发生的情况? 它是否仅是栅极驱动故障(GDF)?

    此外、您正在使用什么 Idrive 和 Tdrive 设置?

    如果是栅极驱动故障、我建议阅读第8.3.6.5节、其中说明了不同的原因以及如何解决这些原因。

    如果这些方法不起作用、我想请求一个 GHB、SHB、VCP 和 nfault 的波形。

     

    54欧姆的电阻非常小、因为预期电阻为150千欧、因此可能会短路。 您是否在其他阶段注意到这一点?

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Akshay Rajeev Menon

    寄存器的设置和读数如下。 这些都是默认值、我们没有对它们进行特殊更改。


    CH1~CH4依次为 GHB、SHB、VCP 和 nfault、CH1~CH3 0V 与基准电网完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyco、

     

    • 您是否在另一个 EVM 上对此进行了测试、以查看 GDF 是否是由于栅源极之间的短路造成的? GDF 可能是由观察到的低电阻导致的。

          在其他 EVM 上进行测试时、我建议从更低的 IDRIVE 开始、以防止发生任何损坏。

     

    • 这是否发生在所有阶段?

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、  

    关闭此主题-如果您需要进一步帮助、请告知我们、如果您的问题得到解答、请帮助将上述答案标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、  
    Andrew