This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:DRV10974RUMR

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158442/drv10974-drv10974rumr

器件型号:DRV10974

尊敬的先生或女士:

遗憾的是、我无法通过 PWM 或静态数字高电平或低电平控制电机控制单元(DRV10974RUMR)。 电机控制器仍然控制 BLDC 泵(泵保持工作、但无法关闭或打开、也无法调节强度)-与 PWM 输入信号无关。 FG 引脚保持高电平。

我该怎么做才能通过 PWM 控制电机控制单元?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Stephan Mögerle í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照电机控制器的接线进行操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、  

    感谢您将问题发布到 e2e 论坛-  

    我们的团队将致力于在本周结束前对后续步骤作出回应

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    PWM 引脚具有高达2.2V 的内部上拉电阻。 当应用外部 PWM 时、器件会自动检测传入的 PWM 并切换到 PWM 模式。 外部 PWM 频率范围为0.1kHz 至100kHz、VIH 为2.2V。 您能否检查 PWM 信号是否处于该范围内?  

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我使用的 PWM 信号(3.3V)为1kHz。 无论如何、我不能只在这个 PWM 引脚上放置一个数字0V 来关闭电机控制器? 遗憾的是、如果我这么做、电机仍在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、  

    感谢您提供更多信息-我们的团队将在下周提供进一步的回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    将 PWM 引脚拉至 GND 应该会停止电机。  您能否共享原理图?

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 已连接此电机控制器的原理图。

    e2e.ti.com/.../WiFi_5F00_motor_5F00_controller.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    您的原理图看起来不错。 您能否监控 PWM 信号以确保占空比为0%? DRV10974EVM 是否存在类似问题

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、  

    关闭此主题-如果您需要进一步帮助、请告知我们、如果您的问题得到解答、请帮助将上述答案标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、  
    Andrew