This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:BLDC 电机为1400kv、如何计算电流是否足够?

Guru**** 2485235 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1161222/drv8305-bldc-motor-is-1400kv-how-to-calculate-whether-the-current-is-enough

器件型号:DRV8305

如标题所示、BLDC 电机为1400kv、如何计算电流是否足够? 有公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们假设 使用 DRV8305作为 ESC 控制器 、用于驱动无人机的 BLDC 电机。 为了满足 BLDC 1400kv 规范、需要选择 MOSFET。 我们在为 无人机选择具有 MOSFET 的合适 ESC 控制器时需要 TI 的帮助。 请为他们提供选择指南。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请参阅 BLDC 选择指南应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes1a/slvaes1a.pdf

    电机的电流消耗在很大程度上取决于电机上的负载。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    1.您有电机的数据表吗? 1400Kv 是器件型号、还是1.4兆伏电源电压?

    仅电机数据表不足以回答您的问题;在应用中、电机的最大速度是多少以及该速度下的负载是多少? 使用最大速度和负载扭矩、然后根据电机扭矩常数 Kt 规格、您将找到该负载扭矩的电流、但您需要知道速度下的反电动势、 然后从电源电压中减去反电动势、以获得用于生成转矩的可用电压。 并将其除以电动机(电阻+电动机线圈阻抗),以获得可用的最大电流。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Josh、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、Josh、  

    关闭此主题-如果您需要进一步帮助、请告知我们、如果您的问题得到解答、请帮助将上述答案标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、  
    Andrew