This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:如果是 OY LDO 模式、是否需要 CPH/CPL?

Guru**** 2485235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137193/drv8328-if-ony-ldo-mode-does-cph-cpl-is-necessary

器件型号:DRV8328

大家好、  

客户希望仅使用 LDO 模式、在本例中、我们是否可以离开 CPH/CPL? 如果这是可以的、我们如何终止呢? (只需将引脚保持断开或端接)

纽约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、  

    感谢您在 e2e 论坛上发帖-  

    涓流电荷泵不是此 DRV 器件上的可选电路、需要为自举电路提供电流、以实现 HS 栅极驱动电流能力。  

    LDO 是特定3.3V 电平电压轨的独立功能、可用于系统级用途、例如为 PCB 上的 MCU 供电。  

    请告诉我们这是否解决了您的问题。 谢谢!  


    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、NY、

    如果这解决了您的问题、请将该主题标记为已解决。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、  

    仅为了澄清一点-如果在 PVDD 高于约8V 时参考 GVDD 的"LDO 模式"、  

    电荷泵电容器仍然需要组装。 我们的团队成员在快速基准测试中确认了这一点、我们建议您也在系统中保留 CPH/CPL 电容器。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、  

    关闭此主题-如果您需要进一步帮助、请告知我们、如果您的问题得到解答、请帮助将上述答案标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、  
    Andrew