This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:在 INLx =低电平时 SEN_OCP 运行

Guru**** 2486055 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134763/drv8353-sen_ocp-operation-with-inlx-low

器件型号:DRV8353

我们使用 DRV8353 SPI 器件来实现具有 VDS_OCP 的独立高侧驱动器、但也希望使用 SOx 电流感应输出和 SEN_OCP 来执行其他操作。     OCP_MODE = 10b、因此对于高侧驱动器上的 VDS_OCP、或者在另一个电路的 SEM_OCP 期间、我们应使 nFAULT 处于活动状态。   我们已经验证了 SOx 电流感应输出与 特定栅极驱动器的 SPx 上的电流分流器一起工作(电流分流器位于不相关的外部低侧驱动器的 GND 上)。   但是、SEM_OCP 似乎未被激活、即使我们已验证高于 SEN_LVL (0.25V)。   我们确实按照数据表的指示将 INLx 连接到低电平、以禁用低侧 VDS_OCP。

这将导致我们了解 SEM_OCP 为什么不跳闸??   SEN_OCP 是否需要 INLx 为高电平才能正常工作??   或者,还有其他原因吗??

数据表在8.3.6.4  --->中明确指出  ,如果电流检测放大器 SP 输入上的电压在任何时候超过 VSEN_OCP 阈值的时间超过 tOCP_deg 抗尖峰脉冲时间,则会识别 SEN_OCP 事件并根据 OCP_MODE 执行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    感谢您将问题发布到 E2E。

    我将与团队协商、并打算在下周中之前提供反馈。  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

     

    感谢您的耐心等待。

     

    SEN_OCP 仅适用于低侧负载、仅在低侧输入(INLx)开启时启用。

    因此、INLx 本质上需要为高电平才能使 Vsense 保护正常工作。

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    如果这解决了您的问题、请将该主题标记为已解决。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    关闭此主题-如果您需要进一步帮助、请告知我们、如果您的问题得到解答、请帮助将上述答案标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、  
    Andrew