This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:在应力测试和电路板烧坏期间、MCT8316Z0TRGFR 对 GND 短路

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1159421/mct8316z-mct8316z0trgfr-short-to-the-gnd-during-stress-test-and-board-burnt

器件型号:MCT8316Z

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2022_2D00_10_2D00_06-at-2.53.30-PM.mp4

尊敬的 TI E2E 团队:

好的、目前我们的客户正在对 Turnstyle 项目进行压力测试、该项目使用 MCT8316Z0TRGFR 并面临一些问题。

遗憾  的是、当他们将 genry 作为视频踢向上面时、MCT8316Z0TRGFR 会短接至 GND、并且其电路板会烧为下图。

 您是否有任何解决方案来解决此问题? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、  

    感谢您将问题发布到 e2e 论坛  

    我们将在下周提供有关答案和后续步骤的回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我们需要更多系统级详细信息、以了解此应力测试对器件的意义。 您能否回答以下问题以帮助我们更好地理解这一点?

    1.共享电路板原理图

    2.请对电路板进行目视检查、并尝试找到 IC 的哪个引脚已损坏。

    3.当执行此应力测试时,电上会发生什么情况? 例如、电机过载、电机损坏、直流电源电压上出现电压尖峰等   

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、  

    关闭此主题-如果您需要进一步帮助、请告知我们、如果您的问题得到解答、请帮助将上述答案标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、  
    Andrew