This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323HR

Guru**** 2486065 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133232/drv8323-drv8323hr

器件型号:DRV8323

我们遇到了 DRV8323HR 问题。 电机大约启动、但在2或3秒后停止。

我们探测引脚并注意到,高侧 MOSFET 漏极和源极引脚的电压相同(48V 即 Vcc)。 drv fault 正在得到。 请帮助我们解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

    我将更深入地研究这个问题、并打算在下周周三之前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Akshay! 如果需要更多详细信息、请告知我们。 请参阅下图以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

     

    您使用的是什么 IDRIVE 设置? IDRIVE 过高可能会导致短路。

    nFAULT 上是否有一个上拉电阻器连接到 VCC?

     

    您能否提供 VDRAIN、GHx、SHx 和 nFAULT 的波形、因为这可能有助于调试此问题?

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么 IDRIVE 设置? 120mA 拉电流和240mA 灌电流。

    nFAULT 上是否有一个上拉电阻器连接到 VCC? 是的、通过10K 电阻器上拉至5V

    您能否提供 VDRAIN、GHx、SHx 和 nFAULT 的波形? 在下方的 DRV 8323损坏之前捕获波形。  

    导通—低侧 MOSFET VGS 和 VDS

    关断—低侧 MOSFET  VGS 和 VDS

    导通—高侧 MOSFET  VGS 和 VDS

    关断—高侧 MOSFET  VGS 和 VDS

    死区时间  

    高侧和低侧 MOSFET 的 PWM 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    请在下面找到我的评论

    您能否提供 VDRAIN、GHx、SHx 和 nFAULT 的波形? 在下面旋转2或3转时、为损坏的 DRV8323捕获的波形、如果需要更多详细信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

    感谢您提供波形。 我将与团队协商、并在 星期五结束前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在等待您的宝贵反馈、请您核对并尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

     

    该器件的最大工作电压为60V、而48V 非常高、因此必须对布局进行非常好的设计、以减轻寄生效应的影响。

     

    您是否使用 VDS OCP? 如果是、您的行程设置是什么?

     

    使用的 Idrive 设置很可能很高。 是否可以减少 IDRIVE 设置以查看它是否有助于解决此问题? VDS 可能会耦合到低侧、而较低的 Idrive 可能会对此有所帮助。

     

    您能否分享您的布局和原理图以帮助评估设计?

     

    我还想澄清受损 drv8323的含义。 哪个部件损坏?

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的评论、请在下面找到我的评论。

    您是否使用 VDS OCP? 如果是、您的行程设置是什么? 是的、跳闸设置为11.5A rms

    使用的 Idrive 设置很可能很高。 是否可以减少 IDRIVE 设置以查看它是否有助于解决此问题? VDS 可能会耦合到低侧、而较低的 Idrive 可能会对此有所帮助。 好的、可以尝试这种方法、但电流 Idrive 为120mA 拉电流和240mA 灌电流、上升时间和下降时间我们将低于

    高侧打开            :-300ns

    高侧关闭          :-300ns

    低侧打开             :-220ns

    低侧关闭           :-220ns

    您能否分享您的布局和原理图以帮助评估设计?

    如果需要更多详细信息、请告知我们。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

    感谢您提供其他信息。  我的目标是在本周结束前提供反馈。  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay、您能将其视为优先事项吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

     

    1)原理图模糊,我无法读取器件值,所以您可以上传 pdf 版本吗?

     

    2) 2)我仍然不确定您提到的损坏。 损坏是什么意思?具体部件是什么? 是否存在短路或烧坏?

    3) 3)过流情况会导致重试模式、但我们看到 nfault 被锁存为低电平。 这向我表明、我们看到了栅极驱动器故障。 如果器件正常工作且未损坏、我想查看锁存故障是否始终发生。 如果确实如此、则可能表明存在短路/损坏、导致 nfault 变为低电平。

    4) 4)如果发生损坏、我们可以对引脚执行阻抗检查、以缩小发生短路的位置。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    请在下面查找我的意见。

    1)原理图模糊,我无法读取器件值,所以您可以上传 pdf 版本吗? 已上传

     

    2) 2)我仍然不确定您提到的损坏。 损坏是什么意思?具体部件是什么? 是否存在短路或烧坏? 我没有观察到任何短路或烧断、但在2或3次旋转后、我注意到 VDRAIN 引脚变为低电平、SHx 引脚变为高电平。 移除所有高侧 MOSFET 后、我仍然在 SHx 引脚上观察到48V 电压。

    3) 3)过流情况会导致重试模式、但我们看到 nfault 被锁存为低电平。 这向我表明、我们看到了栅极驱动器故障。 如果器件正常工作且未损坏、我想查看锁存故障是否始终发生。 如果确实如此、则可能表明存在短路/损坏、导致 nfault 变为低电平。 锁存故障始终会发生、在下电上电后、我们可以运行2或3次、然后锁存故障发生。

    4) 4)如果发生损坏、我们可以对引脚执行阻抗检查、以缩小发生短路的位置。 我将移除 IC 并再测试一次 、并更新您的信息

    e2e.ti.com/.../05.ROLL1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您能否 检查布局并建议是否需要改进? 是否可以在团队会议上与您一起检查布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

    感谢您提供更多信息。 我将进行原理图审阅、并打算在下周中之前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshey、

    希望您已完成原理图审阅。 请提供反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

     

    请参考下面随附的原理图以及我的意见。

     

    在低侧关断波形上、我有点担心会看到振铃。 电压最高可达3V、高于 MOSFET Vgs 阈值1.5V。 这可能会导致每次出现 MOSFGET 时都导通、从而导致击穿电流。 如果这是根本原因、您可以使用具有更高阈值电压的 MOSFET (我们可以将其保留为最后的解决方案)。

     

    此外、我们还根据 VDS 而非 VGS 测量压摆率时间。 因此、上升/下降时间以 VDS 为基准。 根据提供的波形、我看到转换速率为~20ns、非常快。 我建议降低 IDRIVE、直至达到100-200ns 的压摆率。 请在更新完成后提供一个波形。 快速压摆率会导致 dv/dt 耦合(栅极导通)并导致击穿电流。 大尖峰也可能导致运行期间的损坏。 除了降低 Idrive 设置外、您还可以增加死区时间来解决此问题。

    Trise/Fall = QGD/Isource/Sink

    您还可以增大栅极电阻以减小栅极电流。

     

    移除高侧 MOSFET 的目的是什么? 我们不建议在没有 HS MOSFET 的情况下旋转电机。

     

    是否可以在执行建议的更改后提供 GHx、SHx、VM 和 VDRAIN 的放大波形?

     

    此致、

    Akshaye2e.ti.com/.../05.ROLL1_2D00_TI-Reviewed.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    IDRIVE  降至30mA 源电流和60mA 漏极电阻,栅极电阻为33欧姆,变化后捕获的波形低于

    高侧 MOSFET 导通

    高侧 MOSFET 关断

    低侧 MOSFET 导通

    低侧 MOSFET 关断

    VM 的波形

     除了降低 Idrive 设置外、您还可以增加死区时间来解决此问题。 DRV8323HRTAR、没有可更改死区时间设置的选项。

    移除高侧 MOSFET 的目的是什么? 我们不建议在没有 HS MOSFET 的情况下旋转电机。  在受损的 DRV 中经过2或3次旋转后、SHx 引脚上的电压为48V、因此我们移除了高侧 MOSFET、以确保电流路径不会通过 MOSFET。 但在移除 高侧 MOSFET 后、SHx 引脚上的电压仍为48V。

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    通过 IDRIVE 设置为30mA 拉电流和60mA 灌电流、我们已将栅极电阻从33 Ω 降低到15 Ω、但我们在加载电机时观察到 DRV8323故障。 您是否也可以检查此失败的原因?  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

    您为何减小栅极电阻? 降低栅极电阻将增大栅极电流。

    只需在更改 Idrive 并增加栅极电阻后进行确认、您是否使用了旧的损坏板或新的板来获取波形?  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    请在下面查找我的意见。

    您为何减小栅极电阻? 降低栅极电阻将增大栅极电流。 我们已使用15欧姆栅极电阻器和30mA Idrive 进行迭代 、但观察到故障。 然后,我们在新电路板中增加了栅极电阻(33欧姆),并采用了上面的所有波形。   

    只需在更改 Idrive 并增加栅极电阻后进行确认、您是否使用了旧的损坏板或新的板来获取波形? 新电路板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

    感谢您的更新。 我将在本周结束前再次与您进行讨论。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

     

    VDS_OCP 使用什么电阻器设置? 我想知道跳闸电压。

    使能位是否在整个运行期间保持高电平? 使能引脚和 nfault 的波形会有所帮助。

    您能否在同一个图上提供 VDS、VGS、相电流和 nfault 的波形?

    本质上、我们需要确定以下哪些条件会导致观察到故障。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabkhaskar、  

    关闭此主题-如果您需要进一步帮助、请告知我们、如果您的问题得到解答、请帮助将上述答案标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、  
    Andrew