This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:如何在通电时使 MCT8316完全加速?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158106/mct8316aevm-how-can-let-mct8316-fully-speed-up-when-power-on

器件型号:MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316A

大家好、

我使用 MCT8316A 来调节参数。 应用程序是服务器风扇。

通常、在加电时、风扇将完全加速、直到 I2C 或 PWM 输入可以控制风扇速度。  

如何进行此设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我们的团队成员将很快跟进您的问题、并将在一周结束前回复  

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您可以将速度引脚拉至3.3V、这样在加电期间电机将以100%的速度旋转、然后将 SPD_CTRL_MODE 配置为"I2C 速度模式"、以通过 I2C 控制速度、但无法在 PWM 模式下控制速度。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    很抱歉,我不清楚描述它。 加电期间、风扇工作模式完全加速。
    然后可以使用 PWM 来控制风扇速度。 正如您所说、我无法使用 PWM 模式来控制风扇。

    那么、MCT8316是否不是适合我的应用的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您可以在加电期间应用100% PWM 占空比以全速旋转电机、然后更改 PWM 占空比以控制电机速度。

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    结束此主题-如果您需要进一步帮助、请告知我们、如果您的问题得到解答、请帮助您将来自 Vishnu 的答案标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、  
    Andrew