This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:有关 DRV8718S-Q1 EVM 测试的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166199/drv8718-q1-questions-about-test-on-drv8718s-q1-evm

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家、

我对 DRV8718-Q1 EVM 进行了一些测试、并找到了一些问题。 PVDD 连接至8V。

当停止栅极驱动器时、我仍然可以在所有输出引脚上测试8V 电压。 以 HB1为例、GH1=OUT1 =8V、GL=0。 这是正常的吗?  

2.更改拉电流和灌电流能力。 HB1比 HB2大四倍。 但在振荡器上、测量如下所示。 上升时间差为4倍是合理的。 但对于下降时间、为什么仅大约2倍、而灌电流能力大4倍? 您可以帮助解释一下吗? 谢谢。

上升时间 下降时间
HB1 72.66ns 73.06ns
HB2 267.5ns 174.3ns

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    感谢您的提问。

    1) 1)是的、这是正常的。 当输出为 HIZ 模式时、DRV 具有非常弱的上拉至 PVDD 电平。 由于上拉电阻非常弱、因此无法驱动负载。

    2) 2)如果寄存器设置相同、则 HB1和 HB2上升和下降时间应与 I Guess 相似。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    [引用 userid="36147" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166199/drv8718-q1-questions-about-test-on-drv8718s-q1-evm/4388739 #4388739"]当输出为 HIZ 模式时,DRV 的上拉电阻非常弱,达到 PVDD 电平[/引用]

    我们为什么会有弱上拉电阻? 弱上拉是通过大上拉电阻器完成的?

    [引用 userid="36147" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166199/drv8718-q1-questions-about-test-on-drv8718s-q1-evm/4388739 #4388739"] f 寄存器设置相同,HB1和 HB2上升和下降时间应与我猜中的时间相似。

    我猜也是这样。 但我感到困惑的是、为什么下降时间不 是原来的4倍、而灌电流能力是原来的4倍? 上升时间似乎与4次对齐。 您可以帮助解释一下吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    -它不是电阻器上拉。

    -不幸的是,我不知道它有何不同。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    [引用 userid="36147" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166199/drv8718-q1-questions-about-test-on-drv8718s-q1-evm/4390245 #4390245"]不幸的是,我不知道它有何不同

    因此、根据您的理解、上升时间和下降时间应该相同、对吧? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    是的、如果寄存器设置(IDRIVE 等) 相同、则上升和下降时间应相似、因为驱动相同的 FET。

    此致

    Shinya Moritta