This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 TRIAC 的 DRV10983速度控制

Guru**** 724850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/782255/triac-based-speed-control-for-drv10983

主题中讨论的其他器件:DRV10983

在上述电路中使用哪种类型的变压器?

2.电感值???

3.使用哪种类型的光耦合器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、kumari、

    有关答案,请参阅此 e2e 帖子( e2e.ti.com/.../726510 )。

    此致、
    Sanmesh U.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考上一个帖子。 但我需要有关光耦合器的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光耦合器输入是全波整流交流而不是直流。 随着振幅的增加、光耦合器的电流也会增加。 由于三端双向可控硅开关元件在不同相位触发、因此在光耦合器的输出端相应地生成 PWM 信号。  

    要了解有关所用耦合器的更多信息,请参阅 www.ti.com/.../TIDA-00652 。 用于光耦 合器的实际部件是 www.vishay.com/.../tsop311.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在 drv10983中感测电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 我实际上实现了电路。 每次 R2电阻烧坏时采用 BUR。 我使用了2W 电阻。 我是否可以知道出现此问题的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 R2和 w2电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在要关闭这个,因为我没有收到任何进一步的悔过。 如果您需要后续操作、请回复此主题或创建新主题。