This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:EN 引脚内部下拉电阻的最小值和最大值

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885, DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/787552/drv8885-min-and-max-value-of-internal-pulldown-resistance-of-en-pin

器件型号:DRV8885
主题中讨论的其他器件: DRV8824

大家好、团队成员

我的通信客户正在使用 DRV8824驱动天线 RCU 中的步进电机。 他们希望将 DRV8824升级到 DRV8885。 DRV8824 EN 为低电平有效、但 DRV8885 EN 为高电平有效。 由于客户不想修改当前 MCU 平台的软件、因此客户添加了一个晶体管电路来反转信号。

客户希望获取 EN 引脚内部下拉电阻的最小值和最大值。 因此、他们可以选择合适的 R1值。 但数据表中只有典型值。

您能否分享 EN 引脚内部下拉电阻的最小值和最大值?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们将研究此请求并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    最大下拉电阻器不如最小下拉电阻器重要。

    最小内部下拉电阻器可以低至50kOhm。 此信息在电气特性中提供。 Iih 电流被列为最大值100uA、这相当于50kOhm 电阻器。