请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2624EVM-CT 主题中讨论的其他器件:DRV2624、 USB2ANY、 DRV2667、 DRV2625
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试将 LRA 的频率固定为68Hz。 我使用写入来更改存储器。 如果我更改电压参数、频率始终恢复为默认频率238.0952。 如何获得我的68Hz 谐振频率来永久写入 DRV2624存储器? 使用 DRV2624 mini 也会发生同样的情况
谢谢