This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV2624EVM-CT:触觉控制台"Write"至 DRV2624问题

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, USB2ANY, DRV2624EVM-CT, DRV2667, DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/785794/ccs-drv2624evm-ct-haptics-control-console-write-to-drv2624-issue

器件型号:DRV2624EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2624USB2ANYDRV2667DRV2625

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将 LRA 的频率固定为68Hz。 我使用写入来更改存储器。 如果我更改电压参数、频率始终恢复为默认频率238.0952。 如何获得我的68Hz 谐振频率来永久写入 DRV2624存储器? 使用 DRV2624 mini 也会发生同样的情况

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    是否可以使用 Tools 菜单中的 I2C Sniffer 选项? 此选项有助于在 DRV2624EVM 配置发生更改时验证 I2C 线路的行为。 我认为 I2C 线路在您修改电压时会发送默认命令。 如果是这种情况、您可能需要通过手动发送 I2C 命令来修改电压。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请查找随附的 I2C 监听器输出。 这来自 DRV2624EVM-CT。 使用连接到 DRV2624mini 的 USB2ANY 时、我遇到同样的问题。 我们非常感谢您提供的任何见解。

    此致、

    Craig Hoffman

    e2e.ti.com/.../Craig-H._5F00_Sniffer_5F00_20190325.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    在电压改变后、寄存器27 (十六进制)似乎正在被修改。 这解释了频率也被修改的原因。 这似乎是软件的问题。

    您能否尝试手动写入与电压相关的寄存器? 您可以尝试通过 I2C 监听器读取与电压相关的寄存器。 然后、您可以使用寄存器映射、而不是修改电压参数框中的电压。

    请告诉我这是否是结果。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您确实找到了问题。 当我手动修改寄存器以更改电压、然后写入存储器时、我会获得正确的输出。 感谢您确定解决方法。 另一个问题是、我能否使用适用于 DRV2667的 WaveSynthesizer 为 DRV2624生成波形? 如果不能、您可以在哪里找到有关如何为 DRV2624生成波形的说明。 感谢你的帮助。

    Craig H.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我不认为 WaveSynthesizer 可用于这两种器 件,但我建议下载 DRV2624和 DRV2625配置工具和设计方程式设计文件( www.ti.com/.../technicaldocuments )。 它包含一个部分、可帮助用户设置波形序列发生器。

    请看一下、如果您需要其他方面的帮助、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.