This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:"Universal"GUI 不能运行!#39;t

Guru**** 2766795 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/783295/drv8301-universal-gui-doesn-t-work

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我最近下载了 instaSPIN 的通用 GUI。 在安装之前、它询问我是否要卸载以前版本的 GUI (大约4年前购买了此套件-最后使用了它)、我回答"是"。 安装已挂起、因此我最终按下"取消"按钮。 无论如何都尝试运行它 、并看到了一个非常难看的 GUI。 我想重新安装它、但为了节省一些时间、我在 GUI Composer 文件夹中运行卸载程序。 它们是'uninstall_ti_dspack.exe'和'uninstall_ti_emupack_5.1.641.0.exe'。 我重新安装了通用 GUI 程序(这次成功)、但我仍然有难看的 GUI。 配置页面上会显示以下消息:

正在重新启动程序模型...
初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
正在加载程序:空
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped java.lang.NullPointerException (. 18)输入 在第18行、重新启动完成。

我附加了 GUI 的屏幕截图。

有什么想法我需要做些什么才能实现这一目标?

谢谢、

Dave Reagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    专家已收到通知、并将在工作时间内为您提供相关帮助。

    此致、
    Sanmesh U.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    是否可以卸载此 GUI 和 GUI Composer 的所有实例?

    搜索您的 Program Files 目录并删除这些目录。

    然后从全新安装。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    已尝试卸载并重新安装一次、但我没有浏览 Program Files 目录。 感谢您的建议。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    让一切正常工作?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    不对 它仍然是完全相同的 GUI、所有组件均已显示出来。  配置页面上显示以下消息:

    正在重新启动程序模型...
    初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
    正在加载程序:空
    sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped java.lang.NullPointerException (. 18)输入 在第18行、重新启动完成。

    谢谢、

    Dave Reagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    请将我链接到您使用的确切电路板和您使用的确切软件链接。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    以下是您请求的链接:

    www.ti.com/.../DRV8301-HC-C2-KIT

    www.ti.com/.../INSTASPINUNIVERSALGUI

    正如我在上面所说的、我大约在4年前购买了这个套件。 我正在处理的项目被取消、因此我没有太多机会去查看它。 该项目已恢复、现在我再次查看 instaSPIN。 我将 Code Composer 升级到最新版本(8.soming)、并且在 motorware_1_01_00_18旁边存在 motorware_1_01_00_14、但它们位于单独的文件夹中。 最初、我在该机器上安装了 InstaSPIN FOC 和 instaSPIN Motion GUI。 当我尝试安装通用 GUI 时、系统询问我是否要卸载现有 GUI。 我回答"是"。 可能我不应该这样做。 可能有一些支持文件、但现在这些文件已丢失。 我将再次尝试卸载通用 GUI、重新安装原来的两个 GUI (如果我可以找到它们)、然后重新安装通用 GUI。
    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些组件为 Xd out、因为您未连接到二进制中具有这些变量的目标。
    我猜您的文件夹中根本没有 appProgram.out?

    通用 GUI 将与编译的 MotorWare (pref v18)项目配合使用。

    这里有一个 UG
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUis\universal

    这说明您可以在 CCS 中使用通用 GUI、或在 CCS 中创建.out、将其移至通用 GUI 文件夹、然后重命名为 appProgram.out、以便在独立运行 GUI 时自动加载该.out。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢。 就是这样。 自述文件选项卡中的说明如下:

    "要使用 GUI .exe、必须将编译的.out 复制到 webapp 文件夹、例如:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2802xM_universal\appProgram.out"

    我没有意识到"appProgram.out"是要被实际采用的(即、您必须重命名文件)。

    再次感谢、和

    此致、

    Dave Reagan