This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:"内置"死区时间(如果有)是否足以实现同步换向(在 ENx 输入被置为有效时对 INx 输入进行 PWM 处理)?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, DRV8313, MOTORWARE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/797332/drv8313-is-the-built-in-deadband-time-if-any-sufficient-for-synchronous-commutation-pwm-ing-the-inx-inputs-while-the-enx-inputs-are-asserted

器件型号:DRV8313
主题中讨论的其他器件:DRV8320MOTORWAREDRV8312

数据表的"开关特性"表示 t 死区= 90ns。  这是在驱动器内生成的死区时间吗?

此外、还有一句话"在驱动时、通过向 INx 引脚施加脉宽调制(PWM)输入信号来实现同步整流"。  这句话似乎不完整。  它应该以"...同时将 ENx 输入驱动为高电平"结束吗?

我正在尝试将 InstaSPIN 实验室中针对 LaunchPadXL/BOOSTXL_DRV8320组合使用的 DRV8320 HAL 代码替换为控制 DRV8313的代码。  我在 HAL_setupPWM ()(hal.c)中看到、单个 ePWM 外设用于驱动每个 GHx/GLx 输入对。  A 输出驱动 GHx、B 输出驱动 GLx。  有趣的是、B 输出被强制持续置为有效(通过动作限定符)、死区发生器被用来创建一个"有源高电平互补(AHC)"信号、每当 A 输出被置为有效时、B 输出被置为无效、加上额外的死区时间。  我想知道、为了控制 DRV8313、A 输出是否可以驱动 INX、B 输出是否可以驱动 ENx、其驱动方式与驱动 DRV8320上的 GHx 和 GLx 相同、但没有死区操作、即 ENx 持续有效。  或者、也许 ENx 可以由 GPIO 驱动、所以它可以独立于 ePWM 外设被取消置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此部件的专家已收到通知、明天他回到办公室时将为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    是的、驱动器会根据需要在内部插入死区时间。 让我来看看同步整流说明。

    关于 C2000团队支持的 Instaspin 代码、我将把这个帖子移至他们的论坛、以便他们可以提供帮助。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 motorWare 中 DRV8312套件参考实验室的 hal.c 中的 HAL_setupPWM ()中引用 PWM 配置、如下文件夹所示、PWM 配置也应用于 DRV8313。
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_oc\boards\drv8312kit_revD

    对于 DRV8312/DRV8312、PWM 旁路死区并强制低侧 PWM 为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在软件中将所有内容"连接"、以驱动 DRV8313、而不是 DRV8320。   比较直接。  然而、我们的电路板被设计成电流感测电路不会偏置到1.65V、而是偏置到接地。  我知道 EWPM 触发区功能需要准确的正负电流测量.... FAST 算法等是否也需要?  还是 FAST 等。无需电流测量即可驱动无传感器 BLDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC (FAST)必须具有精确的三相电流和电压感应信号、以驱动无传感器 BLDC/PMSM/ACIM。 如果没有这些信号、InstaSPIN-FOC (FAST)将无法工作。