This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:DRV8305-Q1EVM:来自的输入电流波

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM, DRV8305-Q1, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/795230/drv8305-q1-drv8305-q1evm-input-current-wave-from

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其它器件:、 TMS320F28027F

尊敬的所有人

请向我建议,客户需要了解 DRV8305-Q1EVM 的输入电流波形  。

非常感谢您和贝斯特西特

Prarinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prarinya、

    我不太理解您在这里提出的问题。 请您澄清一下这个问题吗?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    非常感谢您,我是说 DRV8305-Q1EVM 用户指南没有信号测试可供参考。客户需要知道检查此电路板。

    www.ti.com/.../slvuaq4a.pdf

    但在数据表中,DRV8305-Q1第8.1项(应用信息)是 show signal test。

    www.ti.com/.../drv8305-q1.pdf


    非常感谢您和贝斯特西特

    Prarinya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarinya、

    数据表的第8.1节仅说明以下内容:

    DRV8305-Q1是一款栅极驱动器 IC、旨在驱动三相 BLDC 电机并结合永磁功率 MOSFET。 该器件高度集成了三个半桥栅极驱动器、三个电流分流放大器、可调压摆率控制、逻辑 LDO 和一套保护特性。"

    在本节中、我没有看到任何"信号测试"。 您是否参考第8.2.3节中的应用曲线?

    DRV8305-Q1EVM 具有板载 TMS320F28027F 微控制器、可为 DRV8305-Q1提供控制和输入信号。 用户指南包含有关如何设置硬件和安装 GUI 以控制 EVM 的说明。 按照这些指令进行设置时、GUI 将对板载微控制器进行编程和控制、该微控制器将为 DRV8305-Q1提供必要的输入信号、以驱动输出级并旋转 BLDC 电机。

    谢谢、

    Garrett