This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DRV8701

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/791764/drv8701-drv8701

器件型号:DRV8701

您好!

您能在以下客户咨询方面提供帮助吗?

我希望您能够为我们提供一些有关 DRV8701的一些行为的见解,而这些行为并未记录在数据表中。  

 有关 SO 和 SNSOUT 信号的布线、请参阅下面的。 我们很好奇中间尖峰是否是我们应该深入研究的东西。 我们最近降低了 VREF 电压并增加了 SP:SN 电阻、以便在运行压缩机时减少峰值电流消耗。 这些中间尖峰随着储罐压力的增加而消失、但在 H 桥启动几百毫秒后出现。

 感谢您提供的任何见解。

 请参阅附件了解布线。  注:[附件已删除]

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    是否可以获取栅极高电平/低电平和感测高电平信号的示波器捕捉?

    运行的确切电机/负载是多少? 我想知道驱动期间负载需要浪涌电流(电流尖峰)的任何情况。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    负载为16A 压缩机。 曲线如下所示。 浪涌仅在启动时出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我们是否可以获得栅极高/低电平并感应高范围捕获? 这些适用于 SO 和 SP/SN。

    此外、在驱动期间似乎出现电流尖峰。 我想知道它是否来自连接的负载、在每个驱动周期内是否需要电流尖峰(所示的电流尖峰)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    有更新吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hector。 应该很快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    我看不到对该主题的回复。 已经过去了一个多星期。 我将关闭此主题。 如果将来有更新、请随时打开新线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    对拖延表示歉意。 以下是您请求的范围捕获。 您能否确定图中是否有任何奇数?

    栅极高电平上似乎存在初始尖峰。 压缩机启动时间为1至20秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    在 e2e 运行的时间量大的情况下、我将关闭这个线程。

    请打开一个新主题。 以下是我有的问题、您可以在新的 e2e 中回答:

    1. IC 是否采用了 DRV8701E 或 DRV8701P?

     

    2.驱动器是配置为半桥模式还是全桥模式?

     

    3、IDRIVE 设置是什么? 正在使用哪些 FET?

     

    4.选择 IDRIVE 设置、FET 和 PWM 频率时、是否遵循了数据表第8.2.1.2节的详细设计流程?

     

    5.是否曾使用不同的电机/负载进行过任何试验? 隔离可能导致电流尖峰的变量并将其移除将有助于确定问题的来源。

    6.如果在电流尖峰发生之前和发生时、您可以从桥级(例如 GL1、GH1等)捕获更多的范围捕获、这将有助于向我提供尽可能多的信息。

    7.根据您所展示的情况、是否可以假设大约696和726 ms、GH2不是由驱动器驱动的、并且有两个尖峰、一个在696 ms 时快速、另一个在726 ms 时持续、但 GL2在696 ms 时驱动、对吧?

    8.您能否共享数字 PWM 信号 IN1和 IN2的示波器捕捉?

    9.应用电路是否具有所需的电容值和额定电压? 电容器是 X7R 吗?