This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323 CAL 引脚定义和 RSEN 最大电流限制

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796347/drv8323-drv8323-cal-pin-define-and-rsen-max-current-limit

器件型号:DRV8323

尊敬的:


我们看到了 DRV8323数据表、 并有两个问题 、如下所示:


我们 看到 CAL 引脚定义: 放大器校准输入。 将`高电平设置为内部短接放大器输入并执行自动偏移校准。但我们不知道如何使用该引脚进行应用、例如吗?


2. RSEN 最大电流限制?

如 有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    请查看数据表中的8.3.4.3。

    RSEN 的限值由所选的电阻值和额定功率决定。 选择电阻器时、应确保流经电阻器的预期电流处于允许的功率耗散范围内。 例如、额定功率为0.25W 的0.001 Ω RSEN 可以采用 sqrt (0.25/0.001)或~15.8A。

    此致、

    -Adam