This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:交流电压检测

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/790542/drv10987-ac-volt-detection

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他器件: DRV10983

你(们)好

我在设计中需要使用检测交流电压来设置 BLDC 速度。

我目前正在计划使用电阻分压器到 ADC 或 电压比较器进行交流、但我想知道还有其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、

    我想确保我了解您的要求。
    根据我的理解、您需要使用交流电压控制 BLDC 速度。 您正在考虑使用电阻分压器连接到 ADC 或电压比较器、然后决定要发送的速度 cmd (大概通过微控制器或其他解决方案)、但您想知道还有哪些其他解决方案。 如果我错了、请纠正我的问题。

    为了控制速度、DRV10987具有模拟速度模式、其中速度引脚上的电压介于0V 和3.3V 之间、可调节至0%至100%占空比的 PWM 速度 cmd。 因此、我建议以某种方式将交流电压调节到0V 和3.3V 之间的范围、并将其提供给速度引脚、可能需要放置一个电阻分压器。 此外、还应采取预防措施、确保电压不超过速度引脚的绝对最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所连接的是我的系统交流电压输入、在桥式整流器电压数据之后、如何使用转换为 ADC、 交流线路上的开关 不能改变



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)交流电压是什么样子、交流电压会发生什么变化以指示不同的速度? 它只是振幅、还是频率? 这些参数的变化范围是您所需的速度范围? 提供有关交流电压的更多详细信息将帮助我为您推荐解决方案。
    2) 2)在您的表中、我的理解是、272V 振幅的交流信号在整流后变为308V 直流电? 我认为这似乎是不对的、所以请纠正我的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以接受任何解决方案。 因为我们只能从 L 线监控器判断交流电压是否变为设置速度范围。
    如果 TI 有任何交流/直流(PFC、100W 以下、90V~300V 至24V/3A)解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)为了查看 TI 是否具有交流/直流(PFC、低于100W、90V~300V 至24V/3A)解决方案、我将在适当的 e2e 论坛上提出申请。 根据包含交流/直流级和 DRV10x 驱动器的 TI 参考设计、我将查看以下设计。 它们适用于 DRV10983、与 DRV10987引脚对引脚兼容。
    www.ti.com/.../TIDA-01417
    www.ti.com/.../TIDA-00652
    2) 2)该交流电压是直接从您的插座中产生的电压吗?
    3) 3)我假设您使用此交流电压为 DRV 器件供电并控制电机速度。 对吗?
    4) 4)您能否仅使用直流电压控制速度? 如果是、只需使用3.3V 稳压器 V3P3作为电源、并使用带电位计的电阻分压器来控制速度并将 Speed 引脚设置为模拟模式。 然后、您将通过速度引脚上的电压从0V 控制速度、直到3.3V