This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV10983-Q1:DRV10983-Q1:STD DRV10983和 DRV10983-Q1器件之间是否存在任何代码差异?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, DRV10983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/790763/ccs-drv10983-q1-drv10983-q1-is-there-any-code-differences-between-std-drv10983-and-drv10983-q1-part

器件型号:DRV10983-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV10983

工具/软件:Code Composer Studio

Q1、

DRV10983-Q1:STD DRV10983与 DRV10983-Q1器件之间是否存在任何代码差异?

在 DRV-10983上生成的代码不适用于 DRV10983-Q1器件时、评估板之间是否存在显著差异?

Q2、

出于某种原因、我们将获得间歇性驱动 U/V/W 是否有一些参数可确保代码在评估板设置上保持一致?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) DRV10983和 DRV10983-Q1具有不同的寄存器映射地址、因此代码将有所不同以进行相应调整。 但是、这些器件是引脚对引脚兼容的、并且在使用中与同类、因此代码操作极其相似。
    2) 2)当您说间歇性驱动器 u/v/w 时、您的意思是什么? 电机是否会锁定并停止、然后重新启动? 我建议查看 DRV10983调优指南 www.ti.com/.../slou395d.pdf 或 DRV10983-Q1调优指南 www.ti.com/.../slvuav9.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在将关闭此帖子、因为我没有听到任何声音、但如果您有任何问题、请回复此主题或创建新主题。