This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:DRV8842

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/790181/drv8842-drv8842

器件型号:DRV8842

我有一个基于 DRV8842的设计、用于驱动线性电机(机械臂、如 螺线管、线圈为1.2mH、5 Ω)。  机械臂具有磁性、可在两个停止处保持稳定、如锁扣电磁阀。 为了实现从一个停止点到另一个停止点的平滑转换、uC 使用 基于校准的 S 曲线(梯形电流)的调制 PWM 来驱动 H 桥 、并且我们遇到了一些电源敏感度问题。 S 曲线 在24.0VDC 下稳定、以在负载中产生特定响应(行程时间20ms、过冲10mm、稳定时间1ms、双向)。 当我们在指定范围21.6-26.4 (24VDC +-10%)内改变电源时、过冲会超出校准范围超过100%、并且臂会在稳定之前的停止处振荡很多。 是否有办法使 DRV8842在该电压输入范围内控制流向负载的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    您能否在各种电压下提供电流响应和输出电压的示波器捕获?
    振荡是在较低电压还是较高电压下发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    我们在一段时间内没有听到您的声音、我们假设您的问题已经解决。 如果没有、请回复此主题、或者如果主题已锁定、请选择屏幕右上角的"提出相关问题"。