This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:舞台照明应用中取代 DRV8412的新产品

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/790895/drv8412-new-products-to-replace-drv8412-in-stage-lighting-application

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件: DRV8432DRV8844

最近是否有任何新产品可替代 DRV8412?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    DRV8412、DRV8432和 DRV8844仍是最佳选择、前提是客户需要使用外部方式控制电流。

    另一个选项是具有可调节 Toff 的 DRV8881E。

    如需更多信息、请与您联系。 请您给我发送一封包含您的电子邮件地址的私人邮件、我们将直接与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、
    我的邮箱:Mike.Peng@wtmec.com、我准备好倾听您的心声、Hahah~~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提供电子邮件地址。 我已将您的电子邮件地址转发给一位同事、该同事应尽快与您联系。