请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8328AEVM 连接 GUI 时应显示以下默认值:
•方向-启用
•PWM 频率(Hz)–20000
•MCU 死区时间(ns)–0
•加速延迟(ms/1%占空比)–21.

在点击 “输出启用”开关后,
A 相、B 相、C 相电压电平如此高(约为7V) 、并且不会切换、
这意味着 Inha (B、C)、INLA (B、C)信号不会切换、电机也不会旋转。
我需要帮助以使电机正常工作。