This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:GUI 安装问题-如何获取 GUI Composer v2运行时?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/825320/drv8848-gui-install-problem---how-to-get-gui-composer-v2-runtime

器件型号:DRV8848

你(们)好
我完成了从 GUI 下载的过程、但在安装过程中遇到了问题。

按照 SLLU210B -安装步骤执行以下步骤。

我无法从网络下载 GUI Composer V2运行时间。

我搜索了 E2E 社区,找到了一个类似的问题: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/604894

我无法使用相同的指令获取文件。


您能否帮助提供 GUI Composer v2 Runtime 的直接下载链接?
或提供任何简单的方法来安装 GUI 以控制 EVM。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我完成了从 GUI 下载的过程、但在安装过程中遇到了问题。

    按照 SLLU210B -安装步骤执行以下步骤。

    我无法从网络下载 GUI Composer V2运行时间。

    我搜索了 E2E 社区,找到了一个类似的问题: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/604894

    我无法使用相同的指令获取文件。


    您能否帮助提供 GUI Composer v2 Runtime 的直接下载链接?
    或提供任何简单的方法来安装 GUI 以控制 EVM。

    谢谢
    (尝试再次更新图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eroshoutai 您好、

    我正在研究这个问题、并将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击以下链接:

    https://dev.ti.com/gallery/search/drv8848

    应显示以下搜索结果。 将鼠标悬停在向下的蓝色箭头上方。

    然后、单击 Windows 运行时链接并继续安装要下载的可执行文件。

    请告诉我此过程是否成功、我将更新我们的文档。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!
    感谢您的支持。 按照您的步骤 、我可以获取该文件。
    BR、
    Eros。