This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:VM 的电压、VDRAIN

Guru**** 2752775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/823192/drv8323r-voltage-of-vm-vdrain

器件型号:DRV8323R

你(们)好

我们将 VM 和 VDRAIN 与 PCB 分开、如下所示。

它们由不同的外部电源(VS1、VS2)进行控制。

这是单独断开逻辑电源和 DCLINK 电源的条件。

打开 VM 的电源后、使能信号设置为高电平、VDRAIN 级的电源被切断(图中 VS2被切断)。

此时、在 VDRAIN 上测量与 VM 对应的电压。

由于 VS2的功率被切断、如果连接到 VDRAIN 的所有电容器都放电、VDRAIN 的电压应该为0V。

然而、即使电容器瞬间放电至0V、它也将继续缓慢充电并生成电压。

似乎 VM 的功率通过内部电路为 VDRAIN 级的电容器充电。 是否存在异常行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    VM 和 VDRAIN 不应超过5V、因为在内部电荷泵和保护电路都连接到 VM 和 VDRAIN。 由于高侧栅极和源极在高侧关闭时短路、您可能会在 SHX/GHX 节点上看到电荷泵电压、但由于 VGS 为0、FET 关闭。

    此致、

    -Adam