This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702D-Q1:关于接地短路的影响

Guru**** 1135590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/821847/drv8702d-q1-about-the-influence-of-shorting-to-gnd

器件型号:DRV8702D-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

请告诉我以下端子和 GND 短路时的影响。

・是这样

・nFAULT

・RSVD

・IN2

每种方法的影响是什么?
 
此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    ・所以          --分流放大器的输出被短接。 因此可用作恒流源

    ・nFAULT -- nFAULT 将始终指示故障。  

    ・RSVD    -- --保留,如果短接至 GND,可能会导致 nFAULT 置为有效

    ・IN2        -- 器件可能无法正常工作,具体取决于模式选择。 如果 MODE = 1、则无影响。 如果 MODE =高阻态、1/2电桥低侧将不会导通。

    每种方法的影响是什么?