This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:设置 M0和 M1关于 DRV8885

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/819372/drv8885-setting-m0-and-m1-about-drv8885

器件型号:DRV8885
关于 M0和 M1的设置、
在运行期间切换设置时是否有任何限制?
例如、非循环1/2→1/2步进→非循环1/2
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5287685:

    没有限制。 变化是立即发生的。

    请注意数据表中的以下内容:

    请注意、如果步进时步进模式从满、½、¼、1/8或1/16更改为满、½、¼、1/8或1/16、则分度器将在 STEP 上升沿进入下一个有效状态、以实现新模式设置。 如果步进模式从或更改为非循环½步进、则分度器将立即进入该模式的有效状态