This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:24V 200W BLDC 电机解决方案、请咨询系统专家

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/817415/drv8320-24v-200w-bldc-motor-solution-please-system-expert-come-in

器件型号:DRV8320

您好!  

我的客户正在寻找低电压3轴伺服驱动器解决方案。  他们计划使用的电机作为 链路、 PN 为 ACM6020V24H-A5、这是一种24V 200W BLDC 电机。  我对 MD 并不是很熟悉。 您会建议一个近身参考设计 还是整体解决方案?  另一个要求是、预计此解决方案也可以覆盖36V 和48V 电机。  谢谢。  

电机详细规格:

额定电压:24V  

额定功率:200W

     额定驱动电流:11Arms

     峰值 驱动电流 :33Arms

     峰值扭矩:1.92 N.m

     额定扭矩: 0.64 N.m

     最大速度:4000 RPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    我找不到  ACM6020V24H-A5设计的规格、请上传一些详细信息或 PDF 吗?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    附件中有中国版数据表。 我还将部分规格翻译成了英文。  

    e2e.ti.com/.../_BF4E09568C5435753A67_.pdf

         额定电压:24V  

         额定功率:200W

         额定驱动电流:11Arms

         峰值 驱动电流 :33Arms

         峰值扭矩:1.92 N.m

         额定扭矩: 0.64 N.m

         最大速度:4000 RPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    请检查 DRV8353R EVM (最大100V)或 DRV8323 EVM (最大60V)。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

     根据  DRV832X 的用户指南  和原理图、红色框下方有一个总电流感应功能、用户指南未提供有关此功能的详细信息、我想知道为什么需要此功能、因为 DRV8320具有 OCP。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    一些客户使用此方法来感应换向、而其他客户则将其用作可通过软件控制的额外保护或软电流限制。

    此致、

    -Adam