This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:PVDD = 13V、DVDD = 3.3V、AVDD = 0V;不能在电源复位时恢复

Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/817132/drv8305-q1-pvdd-13v-dvdd-3-3v-avdd-0v-doesn-t-recover-on-power-reset

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069M

我的团队最近构建了一个采用 DRV83055栅极驱动器的驱动板、并成功地旋转了电机。  但是、在驱动电机的多个实验之后、DRV 芯片似乎具有锁存故障状态- AVDD 低电平。  PVDD 为13V、AVDD 测量0V、DVDD 测量3.3V。  没有器件连接到 VREG 引脚。

移除并重新为 PVDD 引脚供电似乎无法成功复位驱动器。  使用 launchpad 命令睡眠和唤醒也不起作用、也不命令 CLR_flt。

如何再次将 AVDD 恢复到5V?

谢谢、

Bob Peters

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    很抱歉耽误你的时间。 您能否分享您的原理图和布局?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我今天检查了我的工艺、发现了不属于我的焊料。  似乎我必须拔下驱动程序、清理并重试。

    感谢您的回答。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们移除了熔断的 DRV 芯片、清理了焊盘、并焊接了一个替换器件。 (感谢 TI 提供样片!)但是、更换部件在使用后也出现故障(AVDD 读数为0V)。  我已附上 PCB 的原理图以及 PCB 布局的一些选择。  

    注:

    0:用于测试的 PVDD 已设置为13.7V。

    PCB 设计为与 Launchpad TMS320F28069M 配合使用以进行开发。  我有一个3.3V 降压转换器为 Launchpad 电路板供电、还有用于 PWRGD 和 nFAULT 的上拉电阻器。

    目前电路板上没有一半的功率 MOSFET (Q2、Q4、Q6和 Q8)。

    3.我未能在 PCB 上包含用于 PWRGD 和 nFAULT 的上拉电阻器以及 VSEN_PVDD 分压器。  我在原型设计板上构建了系统的这些部件(与用于 PWRGD 和 nFAULT 的 DRV8305EVM 设计相匹配)、并确信这些部件正确连接。

    4.由于 VSEN_PVDD 的设计错误、我断开了将 VREG 从驱动板连接到 Launchpad 板的引脚。

    5.很可能所有额定电压为16V 的电容器都替换为具有相同电容值的25V 电容器。