This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:电机电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM, MSP-FET, MSP430F2617, MSP-EXP430F5529LP, DRV8704, DRV8711, BOOST-DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/784557/drv8711evm-motor-current

器件型号:DRV8711EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430F2617MSP-EXP430F5529LPDRV8704DRV8711BOOST-DRV8711MSP-EXP430G2

Hallo、

我们计划使用 DRV8711EVM 板进行步进测试。

是否可以更改程序并将其刷写?

可能的最大电机电流是多少? (我在文档中没有找到)

是否可以使用 CCS (v6.2.0)、开发、调试、加载程序?

BR

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralf、

    是否可以更改程序并将其刷写?

    >>是的、可以更改和刷新程序。 您将需要一个 MSP-FET 来对电路板进行编程。
    另一种方法是使用 MSP-EXP430F5529LP (EVM 上的代码适用于 MSP430F2617、但可以根据需要进行修改)。 可以移除 EVM 上的跳线并连接 Launchpad。

    可能的最大电机电流是多少? (我在文档中没有找到)

    >>您可以操作高达10A RMS 的步进电机。 如果您运行的是有刷电机、请考虑 DRV8704。 DRV8704可在使用有刷电机时实现更佳的热性能。

    是否可以使用 CCS (v6.2.0)、开发、调试、加载程序?

    >>是的、这是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们如何将两个板连接在一起?
    带有 DRV8711EVM 的 MSP-EXP430F5529LP…
    还是需要电缆?
    BR
    Ralf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralf、

    要将电路板连接在一起:
    1) 1)移除 J6上的分流器。 这会将 DRV8711与 EVM 上的 MSPF2617隔离
    2) 2)使用一组公到公跳线将 MSP-EXP430F5529LP 或所需 MCU 连接到跳线 J6的 DRV8711侧。 这将允许对 DRV8711进行外部控制。

    另一个可用的选项是 BOOST-DRV8711、它与 MSP-EXP430G2兼容。 BOOST-DRV8711限制为4.5A、但 MSP-EXP430G2直接连接。

    MSP-EXP430G2的更新版本现已推出、但我尚未确认它也能正常工作。