This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8806:需要 SPI 控制型降压稳压器(12V - 24V、步长分辨率为0.5V)

Guru**** 1075760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS54286, DRV8806, TPS54283, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/782760/drv8806-need-spi-controlled-buck-regulator-12v---24v-with-0-5v-step-resolution

器件型号:DRV8806
主题中讨论的其他器件:TPS92518TPS54286TPS54283TINA-TI

我需要一个由 SPI 控制的降压稳压器、其输出范围为12V 至24V、步长分辨率为0.5V。  输入电压为28V、最大负载为1.5A。  我还需要另一个具有固定7VDC 输出、最大负载为0.5A 的降压稳压器。    DRV8806PWPR 是否能达到目的?  如果没有,您会推荐什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    让我看看我是否能找到人来帮助您。 不过将是星期一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与低侧电机驱动器不同,LED 驱动器可能需要考虑什么?  例如 TPS92518。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    我们没有具有 SPI 接口的专用28V (或更高)输入专用降压转换器。 您可能会使 TPS92518正常工作、但它专为驱动 LED 而设计、SPI 接口控制峰值电流而不是输出电压。 我建议查看 TPS54286以获得固定输出和可变输出、并使用 SPI 接口 TPS0501数字电位器作为可变输出电源的低侧反馈电阻器。 请告诉我、这是否对您有效。

    www.ti.com/.../tpl0501-100.pdf
    www.ti.com/.../TPS54286
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    DRV8806仅是一款低侧驱动器、因此不能用作降压转换器。 我们的 SPI 产品系列中有电机驱动 IC、但我认为它们无法满足您的需求。 希望 John 的建议对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我喜欢您关于将 TPS54286与  TPL0501-100DCNR 结合使用的建议。  您能帮助您计算组件值吗?  也许我们可以从 TPS54286数据表中的图45开始并调整值、以便:

    VOUT1= 12V 至28V、步长0.5V (SPI 控制)。 IOUT1 =1.5A、最大值

    VOUT2 = 7V (固定)。  IOUT2 = 0.5A、最大值

    请告诉我。

    谢谢、

    ~Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    TPS54283数据表包含设计过程和示例。 我将按照您的每个输出的设计过程进行操作。 我会首先从固定输出电源开始、因为它更容易。 当您以最低输出电压作为设计输入进行可调启动时、因为这应该是最坏的情况、然后对照最大值进行仔细检查。 您可以通过工具和软件选项卡下载 pspice 和 TINA-TI 均值模型、以检查环路稳定性。 我想您可以在上面的原理图中为输入电容器、引导电容器和电阻器、从 SW 到 GND 的 RC 缓冲器和 BP 电容器使用相同的值。 您的电阻分压器、输出电感器和输出电容器可能会发生变化。 您可以计算数字电位计所需的步骤、并根据该步骤选择上部电阻器。

    如果您有任何问题、请告诉我、但我必须让您来实际设计电路。