请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8806 主题中讨论的其他器件:TPS92518、 TPS54286、 TPS54283、 TINA-TI
我需要一个由 SPI 控制的降压稳压器、其输出范围为12V 至24V、步长分辨率为0.5V。 输入电压为28V、最大负载为1.5A。 我还需要另一个具有固定7VDC 输出、最大负载为0.5A 的降压稳压器。 DRV8806PWPR 是否能达到目的? 如果没有,您会推荐什么解决方案?