This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:驱动程序库

Guru**** 2554480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/783951/drv8711evm-driver-library

器件型号:DRV8711EVM

我正在控制 DRV8711EVM、它是自己的 GUI、可在 TI.com 上获取、工作正常。 但是、我需要将 DRV8711EVM 板与 Matlab 或 C++连接、以便使用程序控制步进电机。 是否有任何库可用于实现该目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    很抱歉,没有。 EVM 设计为使用提供的 GUI 运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    感谢你的答复。 GUI 中提供了 python 脚本选项。 是否可以使用 python 与电路板通信并实现自动化? 还是该脚本仅在 GUI 中用于录制和回放?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    抱歉。 我想说的是使用 GUI Composer 的早期版本的 GUI。

    我不熟悉该脚本、但 EVM 用户指南使其看起来仅在 GUI 中使用。