This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:DRV3245 PCB 设计

Guru**** 2554800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/781096/drv3245q-q1-drv3245-pcb-design

器件型号:DRV3245Q-Q1

 

大家好 、

我们正在设计 DRV3245 PCB

我是否可以在电流测量输入路由上使用0Ω Ω 电阻?

 

我们能否将 CSA 输出 滤波器参数从1k/1nF 更改为330R/470pF?

我们能否为 CP1选择25V 电容器、为 CP2选择50V 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在电流测量输入线路上是否可以使用0Ω Ω 电阻?

    答案1 :是的,可以使用0欧姆。

     

    2.我们能否将 CSA 输出 滤波器参数从1k/1nF 更改为330R/470pF?

    答案2:是的

    我们能否为 CP1选择25V 电容器、为 CP2选择50V 电容器?

    ANS 3:CP1和 CP2电容器额定值 基于 PVDD 电压。 CP1将看到完整 PVDD 电压、CP2将看到(PVDDx2)

    如果可以控制 PVDD 电压(对于汽车负载突降而言不太可能),则电容器可能会降额。