This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:诊断问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168953/drv8243-q1-diagnostics-questions

器件型号:DRV8243-Q1

尊敬的团队:

请帮助回答以下问题吗? 谢谢!

1、对于下面以蓝色标记的框、正常模式和 GND 短路条件下的 nFault=L、开路故障条件下的 nFault=H 和 VM 短路条件下的 nFault=H。 如何区分它们?  我看不到任何寄存器显示 OLP 诊断状态。

2.下表仅显示激活模式的诊断状态、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    [引用 userid="367370" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168953/drv8243-q1-diagnostics-questions ]1. 对于下面以蓝色标记的框、在正常模式和 GND 短路条件下 nFault = L、在开路故障条件下 nFault = H、在 VM 短路条件下 nFault = H。 如何区分它们?  我没有看到任何寄存器显示 OLP 诊断状态。[/QUERP]

    区别在于用户是将 RoLP 设置为上拉还是下拉。  根据此设置、您可以了解结果是短还是开路。   

    [引用 userid="367370" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1168953/drv8243-q1-diagnostics-questions ]2. 下表仅显示活动模式的诊断状态、对吗?[/QUERT]

    是的、该寄存器报告这些条件的状态

    此致、

    Jacob