This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:GUI &放大器;LabVIEW 安装

Guru**** 2486015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1166618/drv10983evm-gui-labview-install

器件型号:DRV10983EVM

大家好、

安装 DRV109xx EVM GUI 后、我会看到图1中所示的注意事项。 我安装64位2022 Q3版本和64位2014 SP1版本。 但我仍然无法运行 GUI。 请帮帮我。 谢谢。  

图1:

图 2:

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖-  

    我已将此主题分配给一名团队成员、我们将在11月8日左右做出回应  

    (一些团队成员目前不在办公室、因此我们将在能够支持此请求时尽快予以支持)  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    对延迟答复表示歉意。

    DRV10xx GUI 软件仅与 LabVIEW Run-Time Engine 2014兼容。 您似乎安装了较高版本的运行时引擎、该版本不兼容。

    请从以下链接下载2014运行时引擎 :www.ni.com/.../download.labview.html

    请注意、2014运行时引擎与 Windows 10兼容。  请卸载 DRV10xx GUI 软件、然后安装2014运行时引擎、最后重新安装 DRV10xx GUI 软件。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    还可以。

    我 尝试了 LabVIEW Run-Time Engine 2014 (64位)、但失败了。 32位版本兼容。

    此致,

    海梁