This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1EVM:用于 DRV8703中设置的 SPI 代码

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8703-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/805841/drv8703-q1evm-spi-code-for-settings-in-drv8703

器件型号:DRV8703-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1

我使用 drv8703来驱动。 我们不知道如何使用 SPI 来更改 Idrive

我需要 SPI 代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Uma:

    我们最近在 DRV8703-Q1 GUI 中发现了一个错误、该错误会在从寄存器页面转换回主电机控制页面时复位寄存器。 目前正在解决该错误、但在短期内、有一种解决方法。

    打开 GUI 并唤醒器件后:
    1.设置所需的模式
    2.唤醒设备
    3.转至寄存器页面并设置所需的测试值
    4.选择文件->将寄存器另存为。 为文件命名。
    5.转至主页–寄存器在从寄存器页切换到主页时被复位。 GUI 中有一个发出 nSLEEP 脉冲的命令。 我们将研究删除该命令。 此外、当从寄存器页面更改为主页时、VREF 和占空比会复位。
    6.选择文件->加载寄存器。 选择步骤4中指定的文件。 现在、寄存器被设定为适当的值
    7.使用 VREF 和占空比按预期运行器件。

    供参考-- SPI 代码可在 www.ti.com/.../slvc673文件中找到。 该文件包含 GUI 和 DRV8703-Q1EVM 固件