This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 外部 DRV8885 DAC

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/808218/external-drv8885-dac

器件型号:DRV8885
①I 希望使用 MCU 的 DAC1ch 设置两个电机驱动器电流值。
两个电流值是相同的。
您是否更改了数据表第19页上的公式?
有必要计算每个电流值。
② μ A
在设置固定电流值时、它是否可以通过电阻分压来设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5287685:

    ①I 希望使用 MCU 的 DAC1ch 设置两个电机驱动器电流值。
    两个电流值是相同的。
    您是否更改了数据表第19页上的公式?
    有必要计算每个电流值。
    请确认数据表的修订。 最新的数据表是 SLVSD39C。
    如果您需要两个电机驱动器电流值、则必须计算 VDAC 值。
    使用公式1根据系统中的 RREF 电阻器计算 DAC 电压。
    改变 DAC 电压可用作一个可变电阻器来改变基准电流。
    ② μ A
    在设置固定电流值时、它是否可以通过电阻分压来设置?
    需要一个接地电阻器来设置固定电流。 使用公式1计算所需的电阻器值。