This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无传感器电机驱动解决方案

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV8343-Q1, DRV8343S-Q1EVM, DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/801367/sensorless-motor-drive-solution

主题中讨论的其他器件:DRV8305-Q1DRV8343-Q1DRV8343S-Q1EVMDRV8305-Q1EVM

尊敬的支持团队

我想为客户推荐无传感器电机驱动解决方案。

我找到了 DRV8305-Q1 + MCU 解决方案

您能否 教授推荐 的器件?

■规格

・汽车级

・400W 输出(12V、约40A)

・无传感器驱动

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永泽-圣、您好!

    对于12V 汽车系统、DRV8305-Q1可能是最佳器件。 但是、根据系统所需的最小工作电压、您的客户也可以使用 DRV8343-Q1。

    这两种器件都是使用外部 MOSFET 的栅极驱动器、因此选择外部 MOSFET 将在很大程度上影响系统的电流容量。

    这两种器件都能够支持无传感器驱动、而器件的 EVM 可以演示这一点。 DRV8305-Q1EVM 使用 C2000 MCU 执行无传感器 FOC 控制、而 DRV8343S-Q1EVM 使用 MSP430 MCU 执行无传感器梯形控制。

    谢谢、
    Garrett