This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-CT:连接到 USB2ANY

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV2605LEVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/799429/drv2605levm-ct-connection-to-usb2any

器件型号:DRV2605LEVM-CT
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、我 遇到了类似的问题。

我已连接 DRV2605LEVM-CT 和 USB2ANY。

我遵循了手册的说明。

但不幸的是、我没有将 BOSS 连接到触觉控制台。 (添加了图像)

是否可以向 我发送 USB2ANY 固件更新? 感谢~我们使用 DRV2605LEVM-CT

以及固件更新说明。

此致

Y. Maehara /逻辑产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您可以再次上传图片吗? 它们似乎无法下载。

    此外,您是否有有关 Windows 版本的信息? 您使用的是哪个版本? DRV26xx EVM 尚未与最新的 Windows 版本兼容。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    感谢您的快速回复。

    幸运的是、我自己解决了这个问题。

    Haptic Control Console GUI 用户指南第7页显示了如何更新 DRV2605LEVM-CT 的 USB2ANY。

    我们遇到了下一个问题、即同一本手册中的 I2C 信号连接说明不明确。

    我打开了 USB2ANY 上盖并检查了连接。

    结果如下所示。

    总之、感谢您的热情支持。

    此致、