This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUTOMOTORDRIVER:对 BLDC/PMSM 电机的驻车变换有疑问

Guru**** 1796780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/798500/automotordriver-doubts-about-park-transform-for-bldc-pmsm-motor

器件型号:AUTOMOTORDRIVER

尊敬的所有人:

我正在设计 BLDC 电机驱动器。 我正在使用 Matlab 来实现 FOC。 我仍然是 FOC 概念的初学者。 我刚刚放置了一个 PMSM 电机、并通过外部扭矩命令旋转、您可以在我的附加模型中看到该命令。 电机旋转、我可以在示波器中看到旋转速度。 但输出电流的 DQ (Park 变换)输出不符合预期。 我希望 D Q 具有恒定值、因为它是旋转帧。 有人能帮我解决什么原因、为什么我的模型的 DQ 波形是90度偏移正弦波?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、

    Instaspin 团队可能会对此提供帮助。 我会将您的帖子发送给他们。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sunil、

    如果这是与仿真相关的查询、请将其发布在 Matlab 支持论坛中。
    www.mathworks.com/.../index

    通常、如果电流呈正弦波、则可以在 DQ 输出中获得直流反馈、否则会出现失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢。