This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动器 IC、用于驱动 MOSFET/BJT、以产生28V/100mA pkpk 的正弦输出

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/798236/driver-ic-to-drive-mosfet-bjt-to-produce-sine-output-of-28v-100ma-pkpk

主题中讨论的其他器件:OPA552

我想准备逆变器、将28V DC 转换为28V AC。 我将使用 H 桥方法,为此我需要驱动器 IC,它将驱动 MOSFET 产生28V 交流的正弦输出。

驱动 IC 应在没有逻辑输入的情况下向 MOSFET 产生栅极脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayali、

    感谢您的提问。 我是高功率驱动器组的应用团队成员、可以帮您解决问题。

    我们没有任何在没有逻辑输入的情况下进行切换的驱动器 IC。 不过、这种类型的电路可在不使用控制器的情况下实现自调节。 这可以通过使用几个运算放大器和比较器来实现。

    由于您已经说过要使用半桥、因此您需要查看 D 类放大器信息。 我建议在该应用中使用 MOSFET、而不是 BJT。 这将使您能够实现轨到轨并通过28V 直流总线实现28V 正弦波。

    您能帮我进一步了解您的要求吗? 我有几个问题。
    您需要生成什么频率的正弦波? 60 Hz? 变量? 范围是多少?
    您的逆变器的目标开关频率是多少?
    正弦波是始终为28V、还是会发生变化?

    请随时跟进。 如果这有助于回答您的问题、您能否按下绿色按钮?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。我所需的频率为4至6kHz 固定频率、28V 正弦波将始终相同。

    您能不能建议我如何继续、或者请在方框图中解释哪种方法更准确、更简单。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayali、

    您能帮我了解一下这方面的预期用例吗? 该交流输出驱动什么? 频率精度很重要吗? 或者频率是否仅需要在4-6kHz 范围内?

    效率有多重要? 如果不太重要、则可以使用高压轨到轨运算放大器、而不是 D 类放大器电路。 您可以使用 OPA552或类似的运算放大器。 在这种情况下、使用高电压运算放大器是最简单的电路。 D 类放大器还有许多其他注意事项、需要更多元件、但它们确实能够保持最佳效率。

    无论采用哪种方法、您都需要一个正弦振荡器电路来创建参考波形。 您可以在此处阅读有关正弦波振荡器的信息。
    www.ti.com/.../sloa060.pdf

    创建要放大的参考波形后、可以将其馈入 D 类放大器电路或高电压运算放大器、以便从28V 直流总线获得28V 正弦波。 确保所选电路能够处理轨到轨输出非常重要。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    谢谢、
    John