主题中讨论的其他器件: DRV832X、 DRV8353RS-EVM、 DRV8343S-Q1EVM、 DRV3205EVM、 TMS320F28027F、 DRV8305、 DRV8353、 DRV8305-Q1
我们购买了 DRV8353RS 无刷直流电机驱动器评估模块、以促进 BLDC 电机驱动器的设计。 在尝试完成这项工作几周后、我们发现其他 EVM 在 较新设计和 /或 InstaSPIN-MOTION 支持的情况下可能更合适。 示 例包括具有 TMS320F28069M 或 DRV8301-69M-KIT 的 BOOSTXL-DRV8323RS。 您是否会推荐您认为最适合我们的要求的架构/评估模块 、该模块使用无传感器反馈控制将运行在500至10、000 RPM 之间的 BLDC 电机驱动至最大15安培、电压为14V (自动)。 电机具有非常低的 LQ/Ld
| TMS320F28069M | 具有90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA、 InstaSPIN-MOTION |
- 我们是否需要像 Arduino 这样的外部硬件以及一个程序、该程序与编译的 TI 模块进行通信、并调用以启动、停止和调整速度、以及从模块获取电流、RPM、错误代码和任何其他相关信息的读数(与 GUI 一样)。 如果是、协议和命令集是什么? 这是否记录在某个位置?
- 我们是否应该尝试修改 F28027F 编译模块以包含上述函数、这些函数会有效地将 GUI 函数放入速度控制器代码中? 这可能不是一个好主意、因为它可能会减慢电机控制功能。