This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1EVM:评估模块无法正常工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/832827/drv8703d-q1evm-evaluation-module-not-working

器件型号:DRV8703D-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DRV8703-Q1EVM

我最近购买了 DRV8703-Q1EVM 套件、以验证用于电机驱动器设计的 DR8703 MOSFET 驱动器。 但是、我无法使器件运行。

安装了最新的软件、我选择了正确的 COM 端口、它似乎正在写入/读取一些寄存器。 但是、EVM 软件的左下窗格显示:

已连接-设备-未找到:

当我尝试控制寄存器或电机时、系统会发出更多警告、请参阅随附的一段通信日志:

Server:mdbuSerialEvm:pingTarget:pingTarget:timeout occurred before the command completes
23-Aug-201916:07:13oneui:server: mdbumdevm: pingTarget: timeout occurred before the command completes
23-Aug-201916:07:12SerialEvui:server: mdbuingTarget completes 命令:23:2020:09:pone:

命令完成之前发生超时
201916:07:07oneui: server: mdbuSerialEvm: pingTarget: timeout occurred before the command completes
23-Aug-201916:07:05oneui: server: mdbufoceEvm: pingTarget: timeout before the command completes 23-Aug-201916:07:05onei: 0xbuegines:
0x20246:0520246:
服务器@:服务器: 0x201:180220246:0520246:服务器:
[VDS @ 0x04]<= 112 (1566569220246)
23-Aug-201916:07:01oneui:服务器:hwcomm: regread:[idrive_&& WD @
@
@
@ 0x03]<= 7 (1566569220246) 23-Aug-201916:07:07:01mdui:服务器:012024:20246[hwenei: 0x22024:07:0x2024:[hw2024:062024:2024:rgonee:[wd1:00024:07:0x2024:[hw24:07:1062024:2024:[hw24:1062024:1062024:562024:2024:[wd:rg:rg:07:rgonee:07:07:2024:2024:2024:[wd:2024:[wd:1062024:2024:rg:2024:rg:07:[wd:rg:rg:07:2024:2024:18:
命令完成之前发生超时
:23-Aug-201916:06:41oneui: Server: hwcomm: device connect
23-Aug-201916:06:28oneui: Server: mdbuSerialEvm: pingTarget: Error: TI-serialport: Not Opened 

我在两台 PC`s (Win7)上尝试了它、禁用了虚拟负载、将我的重型 PSU 更换为线性 PSU (不会产生太多噪声)、但它仍然不起作用。

我该怎么做才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E. Jongerius、

     提供的正确工作电压是否在5.9V 至45V 之间?

    您能否探测 U3 (LM9036QMX-3.3/NOPB)输出或值 为3.3V 的3.3V 引脚电压?

    连接 USB 时、D1上两个引脚上的电压是否为3.3V?

    您可以尝试其他 USB 电缆吗?

    是否有任何其他 COM 端口由于连接到计算机的其他 USB 电缆而打开?

    您能否在 Device Manager -> COM Port 部分中验证、当您通过 USB 断开 EVM 与 PC 的连接/连接时、COM 端口消失/出现并写下 COM 端口名称?

    当您具有该 COM 端口名称时、请验证它与 GUI 上的"COM 端口状态"页面上显示的名称相同、并且该页面上的波特率为9600。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -现在的额定工作电压为12V、因此应该是有效的

    -板上提供3.3V 电压、理想情况下约为3.29V

    -已尝试2条不同的 USB 电缆、2个 PC`s、

    -COM 端口号正确

    -将验证 COM 端口设置

    -连接 USB 连接器时,D1两端没有电压,A 和 C 均为3V3

    我可以在引脚接头上看到 SPI 端口上的一些活动。 当我随机播放寄存器时、NCS SCK、SDO 和 SDI 正在执行一些操作。

    这意味着与 PC 的连接正常(FTDI 和 MSP430)。 DRV8703也在应答、但每次到器件应该执行某些操作时、该 SPI 通信都会锁定、并且没有更多的 SPI 连接。

    我发现、禁用 nSleep 确实会关闭 DRV8703、但当一切都锁定时、这种情况不再起作用。

    通过探测 FT232上的 TXD 和 RXD 线、我可以看到每隔一秒发送一个字符(两种方式)。 但程序显示它不起作用。

    该怎么办? 是否可以手动锁定软件? 寄存器来控制它? 我尝试了很多次、有一次通过器件的电流确实有一些、但我无法控制菜单中的 PWM 设置(没有反应)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,E.Jonerius

    我将从 Hector 接管该线程。 我将在内部对此进行讨论、您应该在本周结束前得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E. Jongerius、

    在调试问题后是否有任何更新? 我将接管巴勃罗的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我这边没有新的更新。 尝试了我所能做的一切、以使此 Devkit 按其应有的方式工作。 实际上、我将研究替代器件。 这可能是引脚配置部件(DRV8702)或另一个器件。 n`t 问题与 USB-UART-SPI 桥接器(MSP430)有关、但我不想构建自己的以使 Devkit 正常工作。 不确定是否有信心在设计中使用该器件、而没有我计划使用该套件的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E Jongerius、

    您是否可以订购第二个 EVM? 我不知道如何按照 EVM 的配置方式锁定软件、但如果可能、第二块板应该可以工作。 在我的末尾运行此 EVM 时没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E Jongerius、

    您是否有要共享的更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    在 Mouser 的帮助下、我今天或明天将获得新的开发板。 我将尽快对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了新电路板、我可以让它在 win10笔记本电脑上工作。 我认为我的问题现在可以解决、我在测试过程中没有遇到通信问题(~10分钟)。